Creación de entradas de auditoría para descartar eventos - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

De manera predeterminada, el OAS no crea ninguna entrada de auditoría cuando el usuario descarta un evento originado en el OAS .

Procedimiento

  1. Abra Notepad en el ordenador de OAS .
  2. Abra el archivo siguiente en Notepad:

    C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysIII\WS\web.config

  3. Busque la línea de WriteAuditAckDiscard:

    add key="EventRepository.WriteAuditAckDiscard" value="false"/

  4. Cambie el valor de false a true.
  5. Guarde el archivo y cierre todas las ventanas.