Ajuste del tamaño de la cola de mensajes - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Nota: Solo es necesario ajustar el tamaño de la cola de mensajes en los sistemas que cumplen los criterios indicados en Consideraciones sobre el tamaño de la cola de mensajes y la solución de problemas.

Procedimiento

  1. En el ordenador de OAS , mantenga pulsada la tecla Windows y pulse R, aparecerá el cuadro de diálogo Ejecutar.
  2. Escriba compmgmt.msc en la línea Abrir y pulse Intro. Aparece la ventana Administración de equipos.
  3. En el árbol de la izquierda, vaya a Servicios y Aplicaciones > Cola de mensajes > Colas privadas.
  4. Haga clic con el botón derecho en metasys_trendbacklog y seleccione Propiedades. Aparece la ventana Propiedades de metasys_trendbacklog.
  5. En el cuadro de texto adjunto a Limitar el almacenamiento de mensajes a (KB), escriba 10490000.
  6. Haga clic en Aceptar.
  7. Si tiene un ordenador con un OAS :
    1. En el árbol de la izquierda, haga clic con el botón derecho en Cola de mensajes y seleccione Propiedades. Aparece la ventana Propiedades de la cola de mensajes.
    2. En Límites de almacenamiento, desactive la casilla de Limitar el almacenamiento de mensajes a (KB).
    3. Haga clic en Aceptar.
  8. Reinicie el ordenador de OAS .
  9. Repita este procedimiento en todos los demás de su sitio.