Resumen de cambios - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active
La siguiente información es nueva o revisada:
  • Se ha eliminado la compatibilidad con Windows 8,1®.
  • Se ha eliminado la compatibilidad con SQL Server Express® 2014.
  • Se ha eliminado la compatibilidad con Open Data Server (ODS)
  • Se han sustituido las referencias a la IU de Metasys Fuera de línea por la herramienta de configuración de sistemas de Johnson Controls (JCT) en todo el documento, ya que esta herramienta ha cambiado de marca.