Introducción al servidor abierto de aplicaciones - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

El software de Open Application Server (OAS) contiene funciones y configuraciones que no se definen al seleccionar la licencia o realizar la instalación predeterminada. En este documento se describe el flujo de trabajo para poner en marcha el OAS como parte de un sistema Metasys, así como la configuración y modificación del OAS para satisfacer mejor las necesidades de sus instalaciones.

Para conocer los requisitos de hardware y software del OAS, consulte las instrucciones Open Application Server (OAS) Installation Instructions (LIT-12013222) y la guía Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832).