Sistema de alimentación ininterrumpible - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Es una buena medida conectar el OAS a un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para no perder datos si falla la energía eléctrica. Para informarse sobre recomendaciones de SAI, póngase en contacto con su representante de Johnson Controls o consulte la lista de precios de equipos informáticos en la web del portal de empleados de Johnson Controls.