Habilitación de TLS - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El OAS y la IU de Metasys utilizan protocolos de Seguridad de la capa de transporte (TLS) para aplicar un mecanismo de protección que preserve mejor la autenticidad, confidencialidad e integridad de los datos transmitidos entre un cliente y un servidor web. Sin embargo, hay riesgo de que se activen protocolos inseguros en el sistema de OAS. Proceda como sigue para cerciorarse de utilizar únicamente la versión más reciente de TLS:

Procedimiento

  1. Vaya a Panel de control > Opciones de Internet > Opciones avanzadas.
  2. En la sección Seguridad, cerciórese de que Usar TLS 1.0 y Usar TLS 1.1 no están marcadas.
  3. Asegúrese de que esté marcada Usar TLS 1.2.