Visión general del repositorio de posibles zonas problemáticas - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

La base de datos del repositorio de posibles zonas problemáticas se encuentra en el OAS dentro de la base de datos del software SQL Server.

El programa de instalación incluye el repositorio de posibles zonas problemáticas en el mismo equipo donde se encuentre el software OAS. La ubicación predeterminada del directorio es C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL<version>.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA.