Visión general del repositorio de evaluación de fallos - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

La base de datos del repositorio de evaluación de fallos se encuentra en el OAS dentro de la base de datos del software SQL Server.

El programa de instalación incluye el repositorio de evaluación de fallos en el mismo equipo donde se encuentre el software OAS. La ubicación predeterminada del directorio es C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL<version>.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA.