Descripción del repositorio de auditoría - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

El repositorio de auditoría se encuentra en el OAS dentro de la base de datos de SQL Server. El programa de instalación incluye el repositorio de auditoría en el mismo ordenador donde se encuentra el software de OAS.

La ubicación predeterminada del directorio es C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL <xx>.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA. Si prefiere cambiar la ubicación donde se cargan las bases de datos, deberá hacerlo antes de instalar OAS. Para obtener más información, consulte Open Application Server (OAS) Installation Instructions (LIT-12013222).

El rendimiento del OAS se deteriora a medida que aumenta el número de muestras de auditoría que llegan a su repositorio de auditoría. También aumenta la frecuencia con que deben almacenarse muestras de auditoría en dicho repositorio, según los recursos de hardware utilizados en el ordenador del OAS. El tamaño de almacenamiento necesario para el repositorio de auditoría del OAS se puede optimizar especificando el nivel de auditoría (de 1 a 4) para los mensajes de auditoría que se deben informar y archivar. Además, el rendimiento de comunicación de red para transferir mensajes de auditoría desde dispositivos NAE/NCE o NIE al repositorio de eventos del OAS se optimiza optimizando el tamaño del repositorio de auditoría en el objeto de dispositivo de cada NAE/NCE o NIE. El nivel de auditoría 1 es el nivel mínimo de información. El nivel de auditoría 4 proporciona el máximo nivel de información. El nivel de auditoría 2 es la configuración predeterminada.

Para obtener más información, consulte el tema sobre seguimiento de auditoría en Metasys SMP Help (LIT-1201793).