Descripción del repositorio de anotaciones - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

El repositorio de anotaciones se encuentra en el OAS dentro de la base de datos de SQL Server. El repositorio de anotaciones contiene todas las anotaciones opcionales introducidas a mano para los elementos del árbol All Items.

El programa de instalación incluye el repositorio de eventos en el mismo ordenador donde se encuentra el software de OAS. La ubicación predeterminada del directorio es C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL <xx>.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA. Si prefiere cambiar la ubicación donde se cargan las bases de datos, deberá hacerlo antes de instalar OAS. Para obtener más información, consulte Open Application Server (OAS) Installation Instructions (LIT-12013222).

El rendimiento del OAS se deteriora a medida que aumenta el número de anotaciones en su repositorio de anotaciones; la frecuencia con que deben almacenarse muestras de anotaciones en dicho repositorio aumenta según los recursos de hardware utilizados en el ordenador del OAS. El repositorio de anotaciones no requiere optimización especial, porque su tamaño solo aumenta a medida que lo hace el número de anotaciones.