Repositorios - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Un repositorio proporciona almacenamiento a largo plazo para los datos históricos. Para generar y retener datos históricos en el repositorio del sistema, se requiere la licencia de Historical Data. Si no tiene licencia, el usuario del sitio solo tiene acceso a los datos históricos de los últimos siete días, además de cualquier dato adicional del búfer del motor fuera de esos siete días. Cualquier dato que exceda los límites del búfer del motor no estará disponible de forma permanente en el sistema.

El Director del Sitio proporciona los repositorios individuales de datos de tendencias, mensajes de eventos, mensajes de auditoría, anotaciones, informes, autorización de espacios, posibles zonas problemáticas, datos de detección y evaluación de fallos. Los repositorios individuales residen en la base de datos de SQL Server.

Se han introducido tres nuevas bases de datos SQL: MetasysValue, MetasysFault y MetasysFaultTriage fueron introducidas en la versión 11.0 de Metasys Para activar las bases de datos, obtenga la licencia de las funciones asociadas de Metasys. Se han añadido las Posibles zonas problemáticas, la detección y la evaluación de fallos. Las bases de datos MetasysValue y MetasysFault se mantienen por sí solas y almacenan datos de siete días consecutivos. Estas bases de datos no están supervisadas ni gestionadas por Metasys Database Manager.

En la tabla siguiente se enumeran los repositorios de OAS, el correspondiente tema de Metasys SMP Help (LIT-1201793) o Metasys UI Help (LIT-12011953) y el nombre de archivo equivalente. Las secciones siguientes describen los repositorios con más detalle y sugieren formas de optimizarlos.

Tabla 1. Repositorios de OAS
Repositorio Consulte Nombre de archivo de base de datos
Tendencias Trend Extensions in the Metasys SMP Help (LIT-1201793) JCIHistorianDB
Auditorías Audit Trail in the Metasys SMP Help (LIT-1201793) JCIAuditTrails
Eventos Alarm and Event Management in the Metasys SMP Help (LIT-1201793) JCIEvents
Anotación
Nota: La IU de Metasys no utiliza esta base de datos.
Object Message Annotations in the Metasys SMP Help (LIT-1201793) JCIItemAnnotation
Generación de informes de la IU de Metasys Informes: Trend Widget and Custom Trend Viewer in the Metasys UI Help (LIT-12011953 JCIReportingDB
Autorización de espacios User Authorization and Dashboard Manager in the Metasys UI Help (LIT-12011953). SpacesAuthorization

Posibles zonas problemáticas

Sección de posibles zonas problemáticas en la ayuda Metasys UI Help (LIT-12011953)

MetasysValue

Detección de fallos

Sección de posibles zonas problemáticas en la ayuda Metasys UI Help (LIT-12011953)

MetasysFault

Evaluación de fallos

Sección de posibles zonas problemáticas en la ayuda Metasys UI Help (LIT-12011953)

MetasysFaultTriage

Nota: Para poder guardar datos históricos de tendencias, auditoría y alarma se requiere la licencia de Historical Data. Para obtener más información, consulte la sección Licensing en Open Application Server (OAS) Installation Instructions (LIT-12013222).