Director del Sitio - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

El director del sitio proporciona a todos los usuarios un punto de entrada uniforme al sistema y capacidad para visualizar todos los componentes de la red, incluida la información definida en el objeto del sitio. El director del sitio ofrece funciones como inicio de sesión de usuarios, administración de usuarios y sincronización de hora.

En un sitio de Metasys solo se admite un OAS, que debe ser el director del sitio designado.