Modos de licencia y ejemplos de licencias CAL - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Figura 1 ilustra el uso de licencias CAL en una red Metasys.

Figura 1. Ejemplo de red en el modo de licencia de sistema operativo por dispositivo o por usuario