Restauración de las preferencias de usuario predeterminadas - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Procedimiento

  1. Inicie sesión en la interfaz de usuario SMP como el usuario MetasysSysAgent.
  2. En el menú Tools de la interfaz de usuario, seleccione Administrator. Aparece la herramienta Administración de seguridad.
  3. En el menú View, seleccione User Preference File Names. Los nombres de archivo de preferencias de usuario aparecen en el panel Roles y usuarios de la herramienta Administración de seguridad.
  4. Anote el nombre del archivo del usuario cuyas preferencias desee restaurar.
    Nota: Si el usuario se ha eliminado del sistema, no existe ningún registro del nombre del archivo de preferencias de usuario en la herramienta Administración de seguridad. En tal caso, elimine los archivos de preferencias de usuario del dispositivo Metasys que carezcan del correspondiente nombre de archivo de preferencias de usuario en la herramienta Security Administration.
  5. Cierre la herramienta Security Administration y continúe con Eliminación de los archivos de preferencias del usuario.