Eliminación de los archivos de preferencias del usuario - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Procedimiento

  1. Acceda al dispositivo Metasys donde quiere eliminar archivos de preferencias de usuario y vaya al directorio Preferences del dispositivo como se indica en la Tabla 1.
  2. Elimine los archivos denominados UserPreferences-userID.xml, donde userID es el número de identificación que aparece en la herramienta Security Administration.
    Nota: No elimine DefaultUserPreferences.xml.