Copia de preferencias entre dispositivos - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Procedimiento

  1. Acceda al dispositivo del sistema Metasys de origen; es decir, el que contiene las preferencias que desea copiar. , utilice la opción Remote Desktop disponible en NCT. El disco duro local de su equipo se asigna automáticamente al
  2. Vaya al directorio Preferences del dispositivo como se indica en la Tabla 1.
  3. Copie SystemPreferences.xml (preferencias del sistema) o UserPreferences-userID.xml (preferencias del usuario), donde userID es el número de identificación que aparece en la herramienta Security Administration.
  4. Pegue el archivo en el escritorio de su ordenador.
  5. Si está accediendo al dispositivo del sistema Metasys de forma remota, cierre la sesión.
  6. Acceda al dispositivo de destino del sistema Metasys (donde quiera copiar las preferencias) como usuario MetasysSysAgent y vaya al directorio Preferencias del dispositivo como se indica en Tabla 1.
  7. Pegue el archivo SystemPreferences.xml o UserPreferences-userID.xml que ha copiado al escritorio de su ordenador en el paso 4.