Copia de preferencias de usuario a otro usuario - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0
Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)
- Product
- Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
- Document number
- LIT-12013243
- Version
- 12.0
- Revision date
- 2023-03-13
- Product status
- Active
Procedimiento
-
Inicie sesión en la interfaz de usuario SMP como el usuario MetasysSysAgent.
-
En el menú Tools de la interfaz de usuario, seleccione Administrator. Aparece la herramienta Administración de seguridad.
-
En el menú View, seleccione User Preference File Names. Los nombres de archivo de preferencias de usuario aparecen en el panel Roles y usuarios de la herramienta Administración de seguridad.
-
Anote el nombre de archivo del usuario cuyas preferencias desea copiar (Source User) y el nombre de archivo del usuario con quien quiere compartir dichas preferencias (Destination User).
-
Cierre la herramienta Administración de seguridad.
-
Acceda al dispositivo Metasys y navegue hasta el directorio de Preferencias del dispositivo como se muestra en Tabla 1.
-
Elimine el archivo de preferencias (si existe) del usuario de destino registrado en el paso 4.
-
Copie y pegue el archivo de preferencias del usuario de origen registrado en el paso 4. Si utiliza el Explorador de archivos de Windows, el archivo aparece en la carpeta con el texto Copy of delante del nombre de archivo.
-
Renombre el archivo copiado con el nombre original del archivo de preferencias del usuario de destino.