Introducción a la configuración y el mantenimiento de preferencias - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

El sistema Metasys proporciona preferencias personalizadas para la interfaz de usuario. Las preferencias permiten a los usuarios autorizados configurar el comportamiento de la interfaz, incluidos sonidos y colores, la vista inicial y la posibilidad de agregar vínculos a aplicaciones externas accesibles desde la interfaz de usuario del dispositivo OAS .

Los apartados siguientes incluyen operaciones con archivos, como copiarlos o ir a carpetas específicas. La herramienta utilizado para estas operaciones es el Explorador de archivos de Windows ( OAS ), .