Preferencias del sistema - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Las preferencias del sistema se aplican a todos los usuarios que inician sesión en el sitio o dispositivo. Las preferencias del sistema condicionan el rendimiento y el funcionamiento del sistema. Cualquier usuario administrador de Metasys puede configurar las preferencias del sistema. La configuración que define el archivo de audio que se utilizará para una notificación de alarma sonora es un ejemplo de preferencia del sistema. SCT admite un subconjunto de preferencias del sistema. Si SCT se instala en un ADS/ADX/OAS, la interfaz de usuario de SMP y SCT comparten las preferencias de usuario.

Antes de que el usuario modifique las preferencias del sistema, las preferencias se leen en el archivo DefaultSystemPreferences.xml. Una vez modificadas las preferencias del sistema, se crea un archivo nuevo denominado SystemPreferences.xml (Figura 1). Ambos archivos se encuentran en el directorio del dispositivo del sistema Metasys indicado en la Tabla 1. La configuración de la alarma requiere archivos de audio. Un archivo de audio que no existe en la ubicación del archivo de audio se muestra como inválido. Es necesario añadir manualmente nuevos archivos de audio a la ubicación de los archivos de audio. La SCT no utiliza archivos de audio.

El procedimiento para sincronizar las preferencias del sistema dentro de un sitio o reutilizar las de otro sitio es copiar y pegar manualmente. Utilice el proceso para copiar las preferencias del sistema a otros dispositivos del sitio u otros sitios. Consulte Copia de preferencias entre dispositivos.

Figura 1. Archivos de preferencias del sistema

Como se resalta en la Figura 1:

  • DefaultSystemPreferences.xml: Este es el archivo predeterminado de preferencias del sistema. Se instala durante la instalación estándar para todos los dispositivos del sistema Metasys.

  • SystemPreferences.xml: En este archivo se almacenan las preferencias del sistema configuradas. Si aún no ha configurado preferencias del sistema, este archivo no aparece en el directorio.