Instalación y configuración del software McAfee VirusScan Enterprise - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

La versión 8.8 de McAfee® VirusScan® Enterprise con el parche 9 está permitida en los equipos que ejecutan el software Metasys.

Recomendamos instalar el software McAfee VirusScan Enterprise con las siguientes recomendaciones. Si no respeta estas recomendaciones, es posible que el software Metasys no funcione correctamente. Si debe habilitar una configuración de seguridad superior a la recomendada, añada los cambios gradualmente y compruebe la fiabilidad del sistema a medida que lo hace.

Durante y después de la instalación del software McAfee en Metasys, recomendamos las siguientes configuraciones y mejores prácticas:
  • Seleccione el tipo de configuración: Typical o Custom.
  • Seleccione la protección estándar para el nivel de protección de acceso.
  • Seleccione Run On-Demand Scan cuando la instalación se haya completado. Le recomendamos que se tome el tiempo necesario para realizar un escaneo completo y asegurarse de que el equipo esté preparado para el software Metasys. Este proceso puede tardar de 30 a 60 minutos en completarse.
  • Abra VirusScan Console, haga clic en Task > Properties. Se abrirá la ventana de propiedades de la protección de datos. En Categories, seleccione Anti-virus Standard Protection. En la tabla de reglas de protección, desmarque las casillas de verificación Block and Report de Prevent Mass Mailing Worms From Sending Mail. Deje todos los demás ajustes de la categoría en sus valores predeterminados.
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en Full Scan en la consola de VirusScan y seleccione Properties.

    Haga clic en la pestaña Rendimiento. En System utilization, deslice el puntero de la barra a la posición baja Low.

    Haga clic en Schedule, y con la ayuda del personal de TI local, defina un programa de escaneo diario. No escanee a medianoche porque el sistema Metasys realiza un archivo diario a esa hora. Haga clic en OK para guardar la programación. Haga clic en OK en la ventana de propiedades de escaneo On-Demand Scan Properties-Full Scan.

  • Haga clic en Task > On-Access Scanner Properties en la Consola de VirusScan. Se abrirá la ventana correspondiente.

    Haga clic en el icono All Processes y seleccione Configure diferentes políticas de escaneo para procesos de riesgo alto, bajo y predeterminado. El panel izquierdo se actualiza para mostrar nuevos iconos.

    Haga clic en Low-Risk Processes. Haga clic en Add y agregue Sqlservr.exe y Sqlwriter.exe a la lista de procesos de bajo riesgo. (Si los archivos no aparecen en el cuadro de lista, haga clic en Browse y localícelos en la carpeta Microsoft SQL Server) Haga clic en OK para guardar los cambios.