Vista general del cambio de nombre del y del nombre del equipo - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Esta sección proporciona una visión general de los pasos para cambiar el nombre de y el nombre del equipo. Debe realizar todos los pasos mencionados en esta sección en la secuencia correcta.

Nota: A partir de la versión 8.0, la herramienta del asistente de renombramiento de Metasys se incluye cuando se instala el gestor de bases de datos de Metasys. Esta herramienta le guía a través de los pasos de renombramiento descritos en este apéndice en un formato similar al de un asistente.

Procedimiento

  1. Inicie el Asistente de renombramiento de Metasys. Consulte Inicio del Asistente de renombramiento de Metasys.
  2. Conéctese al servidor SQL local. Consulte Conexión a SQL Server local.
  3. Prepare el equipo. Consulte Preparación del equipo.
  4. Prepare el archivo. Consulte Preparación de la base de datos de archivos.
  5. Desinstale el software OAS y SCT. Consulte Desinstalación del software Metasys.
  6. Renombre el equipo. Consulte Renombramiento del equipo.
  7. Vuelva a instalar el software OAS y renombre el Director del Sitio. Consulte Reinstalación del software Metasys.
  8. Descargue la base de datos de archivos de OAS. Consulte Descarga de la base de datos de archivos de Metasys.
  9. Aplique la configuración de OAS. Consulte Aplicación de la configuración de OAS.
  10. Aplicación la configuración del Launcher. Consulte Actualización de los accesos directos y perfiles del Launcher.
  11. Cargue la base de datos de archivos. Consulte Carga de la base de datos de archivos de Metasys.