Verificación del software SQL Server - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active
  1. Cuando el servidor SQL se esté ejecutando, haga clic en el botón Reconfigurar y, cuando se le solicite, haga clic en Aceptar en la ventana Reiniciar el equipo ahora .
    Nota: Cuando vuelva a iniciar sesión en Windows, aparecerá un aviso para permitir que el Asistente de renombramiento de Metasys acceda a su ordenador. Haga clic en Yes. Si no se le pide, vuelva a abrir la herramienta manualmente.
  2. Haga clic en el botón Ver junto a Servicio web del servidor de informes. Aparece la ventana Servicio web del servidor de informes .
  3. Seleccione la casilla de verificación junto a Servicio web del servidor de informes después de haber confirmado que el servidor de informes esté funcionando.
  4. Haga clic en el botón Ver junto a URL de identificación del sito del gestor de informes. Aparece la ventana de la URL de identificación del sitio del gestor de informes.
  5. Compruebe la cuadro de verificación junto a URL de identificación del sitio del gestor de informes después de haber confirmado que el servidor de informes esté funcionando.
  6. Haga clic en Continuar.