Renombramiento del equipo - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active
  1. Para acceder al Asistente de Renombramiento de Metasys, consulte Inicio del Asistente de renombramiento de Metasys
  2. Haga clic en Renombrar Windows en el Asistente de Renombramiento de Metasys. .
  3. En la ventana Propiedades del sistema, haga clic en Siguiente.
  4. Haga clic en la pestaña Nombre del equipo.
  5. Haga clic en Cambiar.
  6. En el Asistente de renombramiento de Metasys, haga clic en Siguiente. En la ventana de Cambios de nombre del equipo/dominio , en el campo Nombre del equipo, introduzca el nuevo nombre del OAS . Este nombre aparece en texto rojo en el Asistente de renombramiento de Metasys.
    Nota:
    • Si este equipo es miembro de un dominio, especifique el nombre en el campo Dominio. Si el nombre del equipo incluye un sufijo DNS, introduzca el sufijo.
    • Si une el equipo a un dominio, el sufijo DNS aparece automáticamente. Si une el equipo a un grupo de trabajo, el sufijo DNS es opcional.
  7. Haga clic en Siguiente en el Asistente de Renombramiento de Metasys. Haga clic en Aceptar.
  8. Haga clic en Siguiente en el Asistente de Renombramiento de Metasys. Haga clic en Aceptar en la ventana de Cambios de nombre del equipo/dominio.
    Nota: Debe reiniciar su equipo para aplicar estos cambios.
  9. Haga clic en Siguiente en el Asistente de Renombramiento de Metasys. Cierre todas las ventanas que no sean el Asistente de Renombramiento de Metasys.
  10. Haga clic en Siguiente en el Asistente de Renombramiento de Metasys. Haga clic en Aceptar cuando se le pida que reinicie el equipo.