Reinstalación del software Metasys - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active
  1. Haga clic en Renombrar MDM.
    1. En el Gestor de Bases de Datos Metasys, haga clic en la pestaña Renombrar .
    2. En el campo Antiguo, introduzca el nombre del antiguo Director del Sitio. Este se encuentra en texto rojo en las instrucciones emergentes con la herramienta Renombrar de Metasys.
    3. En el campo Nuevo introduzca el antiguo nombre del Director de Sitio, este se encuentra en texto rojo en las instrucciones emergentes con la herramienta Renombrar de Metasys.
      Nota: Asegúrese de utilizar el formato de nombre adecuado. Introduzca el valor Antiguo en el formato DirectorSitio:DirectorSitio o DirectorSitio:Dispositivo. Introduzca el valor Nuevo en el formato NuevoDirectorSitio:NuevoDirectorSitio o DirectorSitio:Dispositivo.
    4. Haga clic en Renombrar ahora.
    5. Cierre el Gestor de Bases de Datos Metasys.
  2. Haga clic en Examinar en Instalar Metasys SCT. Busque el archivo de instalación de SCT y haga clic en Abrir.
  3. Haga clic en Instalar.
    1. En la ventana de instalación de SCT, haga clic en Instalar.
    2. Seleccione el servidor en la lista Nombre del servidor y, a continuación, haga clic en Instalar.
    3. Haga clic en Finalizar.
  4. Haga clic en Examinar en Instalar Metasys OAS , busque el archivo de instalación del servidor Metasys y haga clic en Abrir.
  5. Haga clic en Instalar.
    1. En el instalador del servidor Metasys, haga clic en Instalar.
    2. Seleccione el servidor en la lista Nombre del servidor y, a continuación, haga clic en Instalar.
    3. Haga clic en Reiniciar ahora.