Preparación del equipo - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active
  1. Haga clic en Copia de Seguridad para abrir el Gestor de Bases de Datos de Metasys y hacer una copia de seguridad de sus bases de datos.
    1. Seleccione la pestaña Copia de seguridad.
    2. Tome nota de la ruta del archivo de copia de seguridad.
    3. En Selección de bases de datos, seleccione las bases de datos de las que desea hacer una copia de seguridad.
    4. Haga clic en Hacer copia de seguridad ahora.
    5. Una vez finalizada la copia de seguridad, cierre la ventana del Gestor de bases de datos de Metasys.
  2. Seleccione la casilla de verificación La copia de seguridad de la base de datos de Metasys se ha realizado .
  3. Desinstale el Portal de fácil acceso. Si la casilla Portal de fácil acceso de Metasys no instalado está marcada, vaya al siguiente paso.
  4. Verifique la zona horaria y la hora del equipo y, a continuación, seleccione la casilla Zona horaria y hora correctas.
    Nota: Si la zona horaria o la hora son incorrectas, haga clic en el botón de actualización.
  5. En el campo nombre, introduzca el nuevo nombre que desea asignar a OAS y haga clic en Validar nombre.
    Nota:
    • El campo Nombre distingue entre mayúsculas y minúsculas.
    • El nuevo nombre debe ser diferente del nombre original.
  6. Haga clic en Continuar.