Inicio del Asistente de renombramiento de Metasys - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Después de cambiar el nombre del Director del Sitio en la SCT, utilice el Gestor de bases de datos de Metasys para actualizar el Director del Sitio y los nombres de los dispositivos en las bases de datos JCI. Al realizar el proceso de renombramiento tanto en la SCT como en el Gestor de bases de datos de Metasys, asegúrese de que su sitio actualizado siga accediendo a los datos históricos.

Para acceder al Asistente de Renombramiento de Metasys, navegue hasta C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\Metasys Database Manager. Haga clic con el botón derecho en Metasys Rename Assistant y seleccione Ejecutar como administrador en la carpeta Metasys Database Manager.

Durante el proceso de renombramiento, deberá desinstalar y volver a instalar algunos programas de Metasys. Es posible que necesite los siguientes documentos de instalación:
  • Open Application Server (OAS) Installation and Upgrade Guide (LIT-12013222)
  • SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067)
Nota: A partir de la versión 8.1, el servidor Metasys, el equipo con SCT y los motores de red se instalan con certificados autofirmados, lo que permite la comunicación de red cifrada entre los dispositivos. Para evitar una advertencia de certificado durante el proceso de renombramiento, deberá eliminar el certificado autofirmado que utilice el nombre antiguo del equipo.