Conexión a SQL Server local - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active
  1. En la ventana del Asistente de Renombramiento de Metasys , lea la declaración de advertencia y, a continuación, si está de acuerdo, marque la casilla de verificación para confirmar que asume la responsabilidad.
  2. Seleccione la casilla de verificación Habilitar la autenticación de SQL Server.
  3. Introduzca su nombre de usuario y contraseña de SQL Server.
  4. Haga clic en Conexión de prueba.
  5. Después de conectarse al servidor SQL, haga clic en Get Started (Primeros pasos).