Actualización de los accesos directos y perfiles del Launcher - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active
Siga estos pasos para actualizar los accesos directos y perfiles del Launcher que hacen referencia a un servidor Metasys renombrado o a un servidor con una dirección IP cambiada.
  1. Elimine cualquier acceso directo de SMP o SCT en su escritorio que haga referencia al servidor Metasys:
    1. Haga clic con el botón secundario en el acceso directo.
    2. Haga clic en Borrar.
  2. Actualice cualquier perfil de SMP y SCT en Launcher que haga referencia al servidor Metasys:
    1. Ejecute la aplicación Launcher.
    2. En la ventana del Launcher, haga clic en la pestaña SMP y seleccione la entrada del perfil que hace referencia al servidor Metasys.
    3. Si el perfil necesita una dirección IP o un nombre de host actualizados, elimine la entrada y vuelva a añadirla utilizando el nombre de host o la dirección IP actuales del servidor.
    4. Si el perfil solo necesita una descripción actualizada, seleccione la entrada del perfil, haga clic en Editar y proporcione un valor para Nueva descripción.
    5. Haga clic en la pestaña SCT y repita estos pasos para cualquier perfil SCT afectado en la pestaña SCT.
  3. Vuelva a crear los accesos directos de SMP y SCT en el escritorio:
    1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la entrada del perfil de SMP o SCT en el Launcher.
    2. Haga clic en Crear acceso directo.