Apéndice: Cambio de nombre del OAS y el nombre del equipo - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Siga los pasos de esta sección para cambiar el nombre de un OAS. El nombre del y el nombre del equipo deben coincidir para que el funcionamiento sea correcto.

Importante: Después de seguir estos procedimientos para un Director de Sitio, las referencias de elementos totalmente cualificados tienen el nuevo nombre del y no coinciden con las referencias de elementos totalmente cualificados de los datos históricos. En el caso de las herramientas que acceden a los datos históricos, como la Export Utility de Metasys, es posible que tenga que utilizar las referencias de elementos antiguos para recuperar los datos.