Servidor horario del sitio - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Como alternativa al ajuste manual de fecha y hora en un dispositivo, puede seleccionar un servidor de hora del sitio. Un servidor de hora del sitio establece la fecha y hora en el director del sitio. Los servidores horarios pueden estar en la intranet, como un servidor/controlador de dominio, o en Internet, como el reloj maestro del observatorio naval de EE. UU.

Puede consultar una lista de relojes maestros navales en https://www.usno.navy.mil

Consulte las secciones Selección de un servidor horario del sitio para el OAS Director del Sitio (solo método de Windows).