Verificación del Director del Sitio definido para un motor/servidor - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para que la sincronización de hora funcione correctamente, todos los motores/servidores de un sitio deben tener el nombre correcto para el director del sitio en el atributo Director del Sitio local. Si un motor/servidor tiene definido un dispositivo incorrecto como Director de Sitio, la sincronización horaria quizá no funcione correctamente en su sitio de Metasys.

Procedimiento

  1. Inicie sesión en el motor/servidor.
  2. Arrastre y suelte el objeto del motor/servidor en el cuadro Display.
  3. Seleccione Avanzado.
  4. Vaya a la sección Sitio y cerciórese de que el atributo Director del Sitio local contenga el dispositivo correcto
    Notes:
    • El Director de Sitio local puede contener una dirección IP o nombre de host. Si se introduce como nombre de host, en el nombre se distingue entre mayúsculas y minúsculas (por ejemplo, NxE-THREE no es igual que nxe-three ).
    • Si el campo Director de sitio contiene un dispositivo incorrecto o está vacío, haga clic en Editar. Edite el Director de Sitio y haga clic en Guardar.
  5. Vaya a Configuración del método de sincronización de hora.