Selección de un servidor horario del sitio para el OAS Director del Sitio (solo método de Windows) - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Si configura un servidor horario del sitio para su director del sitio, puede ajustar manualmente la fecha y la hora en el OAS , pero los ajustes manuales se anularán al final del periodo especificado con Time Sync Period.

Antes de seleccionar un servidor horario del sitio para el OAS director del sitio, siga los pasos de la sección Configuración de la zona horaria en el OAS Director de Sitio.

Procedimiento

  1. En el ordenador de OAS , pulse la tecla de Windows + R. Aparecerá el cuadro de diálogo Ejecutar (Figura 1).
    Figura 1. Cuadro de diálogo Ejecutar

  2. Escriba Net time /setsntp:"10.10.16.1 10.10.16.2 ...", donde 10.10.16.1 y 10.10.16.2 son ejemplos de direcciones IP de servidores horarios.
    Nota: El departamento de TI debe proporcionar la dirección de un servidor horario adecuado. No olvide incluir las comillas, sobre todo si enumera varios servidores horarios.
  3. Haga clic en Aceptar.
    El director del sitio ahora solicita la fecha y la hora del servidor horario seleccionado y la propaga a todos los demás motores/servidores del sitio.