Selección de un servidor horario del sitio para el OAS Director del Sitio (solo método de Multidifusión) - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Antes de seleccionar un servidor horario del sitio para el OAS director del sitio, siga los pasos de la sección Configuración de la zona horaria en el OAS Director de Sitio.

Procedimiento

  1. Inicie sesión en OAS .
  2. Arrastre y suelte el objeto del sitio en el cuadro Display.
  3. Haga clic en Editar.
  4. En la sección Time, haga clic en el botón examinar del campo Site Time Servers (Figura 1).
    Nota: Deje vacío el campo Device Time Servers. No cambie el valor del atributo Time Sync Period.
    Figura 1. Servidores horarios del sitio en el objeto de sitio

  5. En la pantalla que aparece (Figura 2), haga clic en Add.
    Figura 2. Incorporación de un servidor horario de sitio

  6. Introduzca la dirección IP del servidor SNTP que proporciona la hora al director del sitio.
    Nota:

    Especifique un nombre de host solo si hay un servidor DNS disponible para el director del sitio. Deje vacío el campo Device Time Servers.

    Si añade más de una dirección para sincronización de hora Multicast, el OAS director del sitio solo intenta contactar con la primera dirección.

  7. Haga clic en Aceptar.
  8. Haga clic en Guardar. El director del sitio ahora solicita la fecha y la hora del servidor horario seleccionado y la propaga a todos los demás motores/servidores del sitio.
  9. Vaya a Configuración de otros ajustes de sincronización de hora multidifusión.