Configuración de la zona horaria en el OAS Director de Sitio - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Procedimiento

  1. Haga clic en la hora en el ángulo inferior derecho de la pantalla del ordenador del OAS . Aparece el cuadro de propiedades de fecha y hora (Figura 1). El aspecto de esta pantalla depende del sistema operativo.
    Figura 1. Fecha y hora en un director del sitio

  2. Haga clic en Change date and time settings y después en Change time zone. Aparece el cuadro Time Zone Settings.
  3. Seleccione una zona horaria en la lista desplegable.
  4. Seleccione Automatically adjust clock for Daylight Saving Time, si aparece.