Configuración de la fecha y la hora en el OAS Director del Sitio - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Antes de configurar manualmente la fecha y la hora en el OAS director del sitio, siga los pasos de la sección Configuración de la zona horaria en el OAS Director de Sitio.

Procedimiento

  1. Haga clic sobre la hora en el ángulo superior derecho de la pantalla. Haga clic en Change date and time settings.
  2. Defina la fecha y la hora.
  3. Haga clic en Aceptar.

    La zona horaria, fecha y hora del director del sitio ya están configuradas y se propagan a todos los demás motores/servidores del sitio.