OAS como director del sitio - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Defina primero la zona horaria y después ajuste la fecha y la hora o seleccione un servidor horario para el director del sitio.

Consulte las secciones Verificación del Director del Sitio definido para un motor/servidor y Configuración del método de sincronización de hora antes de seguir los pasos de esta sección.

Notes:
  • Si selecciona un servidor horario del sitio para su director del sitio y también ajusta manualmente la hora en el OAS, la hora manual se sustituirá al final del periodo especificado en el atributo Time Sync Period (el valor predeterminado es 1 hora).