Configuración de otros ajustes de sincronización de hora multidifusión - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Además del método de sincronización horaria Multicast (Configuración del método de sincronización de hora), debe definir otros atributos Multicast.

Para configurar otros ajustes de sincronización de hora multidifusión:

Procedimiento

  1. Inicie sesión en el servidor/motor de red del director del sitio .
  2. Arrastre el objeto del sitio al cuadro Visualización.
  3. Haga clic en Editar.
  4. Seleccione Avanzadas.
  5. En la sección Time, modifique los atributos indicados en la Tabla 1 (Figura 1).
    Figura 1. Campos de sincronización de hora multidifusión

    Tabla 1. Campos de sincronización de hora multidifusión

    Atributo

    Descripción

    Multicast Group Address

    Especifica la dirección IP empleada para multidifundir el mensaje SNTP. Esta dirección identifica el grupo de dispositivos que recibe el mensaje SNTP. La dirección RFC-2030 estándar definida es 224.0.1.1. La dirección es configurable para permitir el uso específico del sitio.

    Multicast UDP Port

    Especifica el puerto UDP donde la sincronización de hora multidifusión sondea y escucha los mensajes. El puerto RFC-2030 estándar definido es 123. Para que el sondeo sea correcto, aquí se debe definir un puerto UDP que coincida con el puerto UDP del servidor horario.

    Multicast TTL

    Especifica el periodo de vida (TTL) de un mensaje multidifusión. El valor indica el número de saltos de router permitidos (número de routers que se franquean) para no enviar el mensaje. Es necesario configurar los routers para el paso de mensajes multidifusión a fin de permitir el paso de mensajes de sincronización de hora.

    Nota: Con el valor predeterminado 1 se impide normalmente que el mensaje multidifusión salga de la subred IP del director del sitio. La mayoría de los routers reducen el TTL cuando llega un paquete y descartan el paquete en vez de redireccionarlo cuando el TTL llega a 0.

    Multicast Heartbeat Interval

    Especifica el número de minutos que transcurre desde que se fuerza un mensaje de sincronización de hora multidifusión desde el director del sitio a los dispositivos participantes.

  6. Haga clic en Guardar.