Pasos para administrar correctamente la hora - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para administrar con éxito la hora, realice lo siguiente:

Procedimiento

  1. Verifique que en cada servidor/motor no supervisor de la red de Metasys haya definido el Director de Sitio correcto.
  2. Configure el método de sincronización de hora para el sitio.
  3. Ajuste la zona horaria predeterminada del objeto Sitio para cada motor de red que tenga la versión 8.0 o posterior del software de Metasys.
  4. Defina la zona horaria seguida de la fecha y hora o seleccione un servidor horario para el sitio.

    Consulte la sección OAS como director del sitio.

    Si el director del sitio es un OAS, la zona horaria, la fecha y la hora se configuran en el sistema operativo Windows del ordenador donde reside el OAS. Consulte la sección OAS como director del sitio.

  5. Solo en el caso de sincronización de hora Multicast, configure los atributos Multicast de SNTP para el sitio.