Sincronización horaria de BACnet - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

La sincronización de hora de BACnet utiliza el protocolo BACnet para sincronizar con dispositivos BACnet como el motor de red. Use este método cuando el director del sitio tenga acceso a un servidor horario BACnet. Este método no está disponible en el servidor de Metasys.