Métodos de sincronización de hora - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

El sistema Metasys ofrece tres métodos para sincronizar la hora: Windows Simple Network Time Protocol (SNTP), Multicast y BACnet®.

Los métodos de Microsoft Windows y Multicast se pueden usar cuando hay disponible un servidor horario principal SNTP. Si el director del sitio no tiene acceso a servidores horarios SNTP, puede usar el método de sincronización BACnet.

Para habilitar un método de sincronización de hora, modifique el atributo Time Sync Method correspondiente al sitio. Consulte las secciones Pasos para administrar correctamente la hora y Configuración del método de sincronización de hora.