Ejemplo de red - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Figura 1 muestra un ejemplo con un sistema común de administración de zona horaria, fecha y hora. Es un ejemplo representativo de los métodos de sincronización de hora Multicast y de Windows.

El director del sitio está configurado para recibir la fecha y la hora de un servidor horario de la intranet. La fecha y la hora se originan en un servidor horario de Internet (como el reloj atómico del observatorio naval de EE. UU.). Mediante el Protocolo simple de hora de red (SNTP), el servidor horario de la intranet solicita la hora al servidor horario de Internet. El Director de Sitio solicita la hora al servidor horario de la intranet. Después, mediante la sincronización de hora automática del sistema Metasys y la zona horaria configurada manualmente, el Director de Sitio proporciona automáticamente la zona horaria, la fecha y la hora a los demás motores/servidor de la red de Metasys.

Figura 1. Ejemplo de sistema de administración de hora