Director del sitio OAS con motores de red - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

En un sitio con un director del sitio OAS y motores de red se produce el siguiente proceso de sincronización:

Procedimiento

  1. Un director del sitio OAS se conecta.
  2. Los motores de red se conectan y se registran con el director del sitio.
  3. Los motores de red comprueban las condiciones de conexión/desconexión de OAS cada 15 segundos. Si el OAS está desconectado, los motores de red envían un mensaje IAmLive al OAS cada 20 segundos.
  4. Cuando el OAS recibe el mensaje IAmLive, intenta validar las credenciales de seguridad de los motores de red. Si la hora de los motores de red y la del OAS difieren 5 minutos o más (teniendo en cuenta también la zona horaria de cada motor de red), las credenciales de seguridad de los motores se invalidan.
  5. Los motores de red se conectan y se registran con el director del sitio.
  6. Los motores de red comprueban las condiciones de conexión/desconexión de OAS cada 15 segundos. Si el OAS está desconectado, los motores de red envían un mensaje IAmLive al OAS cada 20 segundos.
  7. Cuando un motor de red recibe una credencial invalidada, solicita la hora actual al OAS y la actualiza en el motor para que coincidan (teniendo en cuenta también la zona horaria de cada motor de red).
    Nota: Solo se sincroniza la hora entre un OAS y los motores de red si el OAS y los motores se diferencian 5 minutos o más. En el peor de los casos, un motor de red podría estar 4 minutos y 59 segundos adelantado con respecto al OAS y otro motor de red podría estar 4 minutos y 59 segundos atrasado con respecto al OAS.
  8. Una vez que se ha sincronizado la hora y el OAS está conectado, los motores de red envían mensajes IAmLive al OAS cada 5 minutos (en vez de cada 20 segundos).
    Nota: La sincronización de hora se ve afectada si cambia el director del sitio del motor de red desde un OAS situado en una zona horaria a un OAS situado en otra zona horaria. Si efectúa dicho cambio en línea, como medida provisional, promueva el motor de red para que sea su propio director del sitio, espere unos minutos y asigne al motor del director del sitio el OAS en la nueva zona horaria. Esta medida provisional garantiza una sincronización correcta de la hora.