Descripción de la sincronización de hora - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

En esta sección se resume la sincronización de hora en un sitio con diversos componentes del sistema. Tabla 1 resume los orígenes de la hora de diversos elementos del sistema. Siempre se utiliza la hora universal coordinada (UTC) y todos los dispositivos del sistema gestionan el horario de verano.

Tabla 1. Orígenes de hora

Elemento

Origen de hora

Datos de tendencia del motor

Motor

Eventos del motor

Motor

Comandos del motor

Motor

Programas

Motor

Anotaciones

Servidor (ADS/ADX/OAS)

Confirmaciones de evento

Servidor (ADS/ADX/OAS)