Verificación de comunicaciones de red Ethernet (Ping) - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Puede utilizar el comando ping para verificar si los ordenadores de la red Ethernet pueden comunicarse con otros ordenadores de la red.

Para utilizar el comando ping se necesita un ordenador configurado para usar el protocolo TCP/IP y al menos otro ordenador conectado a la red.

Para verificar mediante el comando ping si los ordenadores pueden comunicarse en la red:

  1. Abra una ventana del símbolo del sistema (cmd) en el ordenador.
  2. Escriba el comando ping. Use el formato ping <dirección>, donde <dirección> es la dirección IP o el nombre de dominio del ordenador al que desea hacer ping. (Por ejemplo: 198.81.196.2, www.jci.com, o SNE008066050FFC.)

  3. Pulse Intro.

Si obtiene respuesta, los ordenadores se están comunicando en la red.

Si no obtiene ninguna respuesta, intente hacer ping con la dirección de su propio ordenador.

  • Si solo puede hacer ping con su propia dirección, el problema es la red. Compruebe la luz de conexión en la tarjeta de red.

  • Si no consigue respuesta desde su propia dirección, es probable que el problema sea la tarjeta de red de su ordenador o las propiedades de TCP/IP. Compruebe la tarjeta de red de su ordenador y las propiedades de TCP/IP.