Determinación de la dirección IP del SNE usando NCT - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Puede usar la herramienta de información y configuración (NCT) del motor de red (NxE) para descubrir el SNE. Para determinar la dirección IP de un SNE usando la herramienta NCT para descubrir el dispositivo, inicie NCT, haga clic en Discover, y busque el NxE en la lista de dispositivos descubiertos. Los SNE deben estar conectados a la misma subred que el equipo con NCT para que la NCT los detecte. Para obtener más información, consulte NxE Information and Configuration Tool Technical Bulletin (LIT-1201990) .