Problemas relacionados con el reinicio del SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Algunos cambios de configuración iniciados en la IU de SMP no surten efecto si no se reinicia el SNE. Reinicie el SNE cuando se le pida, y permita que el SNE complete la secuencia de reinicio. Consulte Comando Reset Device.