Problemas de inicio de sesión - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Pueden producirse problemas de inicio de sesión cuando se introducen incorrectamente el nombre de usuario o la contraseña al intentar iniciar la sesión. Si fallan el nombre de usuario y la contraseña predeterminados, quizá los valores originales hayan sido modificados por un usuario con nivel de administrador. Necesita el nombre de usuario y la contraseña designados para iniciar sesión en un SNE. Si se olvidan las contraseñas de todos los usuarios de SNE, hay que volver a crear la imagen del motor de red, que es similar a restablecer un smartphone a los valores de fábrica.