Tabla de indicadores LED del SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE16 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11
Language
Español (España)

En la tabla siguiente se describen el significado de todos los indicadores LED del SNE. Los estados normales aparecen en negrita. Un centelleo es más rápido y dura menos de un segundo, mientras que un destello es más lento y tarda un segundo o más.

Tabla 1. Designaciones, estados normales, descripciones y otras condiciones de LED del motor de red

Nombre de LED

Color

Estado

Descripción

HEARTBEAT

Multicolor: azul o púrpura

Destello azul y púrpura

1 parpadeo por segundo = Estado operativo normal (todos los procesos monitorizados se han iniciado y el dispositivo está funcionando normalmente)

Encendido, azul

Encendido, no parpadea = el SNE recibe alimentación pero no está operativo

Centelleo medio, púrpura y azul

2 parpadeos por segundo = el SNE está arrancando

Centelleo rápido, púrpura y azul

5 parpadeos por segundo = el SNE se está apagando

Apagado

No se recibe alimentación eléctrica

FAULT

Rojo

Apagado

Sin fallos y funcionamiento normal

Encendido

Encendido estable = Los diagnósticos están funcionando o se detectan condiciones de fallo (por ejemplo, uso excesivo de la memoria o de la memoria flash, o alta temperatura de la CPU).

ETH ACTIVITY

Verde

Centelleo

1 parpadeo por segundo = Los datos se transfieren a través de la conexión Ethernet. El tráfico Ethernet es tráfico general (no tiene por qué ser del motor de red).

Apagado

Ninguna comunicación

ETH LINK SPEED

Azul o amarillo

Encendido

Encendido estable, azul = La red está conectada a 1000 Mbps

Encendido estable, amarillo = La red está conectada a 100 Mbps

Apagado

No hay conexión de red o si la luz ETH ACTIVITY centellea, la red está conectada a 10 Mbps.

SITE DIRECTOR

Verde

Encendido

Encendido estable = El motor de red es un director de sitio

Apagado

El motor de red es un dispositivo secundario.

BACNET/IP

Verde

Parpadeo

1 parpadeo por segundo = El SNE está transmitiendo mensajes BACnet a través de BACnet/IP a otros dispositivos, incluidos otros motores.

Apagado

No hay comunicación con otros dispositivos BACnet/IP

USB-1

Verde o rojo

Encendido

Rojo fijo = Un dispositivo no compatible está conectado a USB-1

Nota: Solo funcionan con el SNE los adaptadores USB verificados y homologados. Los adaptadores no homologados no funcionan con el SNE. Consulte SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296) para obtener más información.

Verde parpadeante

1 parpadeo por segundo = Un dispositivo compatible está conectado al SNE mediante el puerto USB-1.

Apagado

No hay ningún dispositivo conectado.

USB-2

Verde o rojo

Encendido

Rojo fijo = Un dispositivo no compatible está conectado a USB-2

Nota: Solo funcionan con el SNE los adaptadores USB verificados y homologados. Los adaptadores no homologados no funcionan con el SNE. Consulte SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296) para obtener más información.

Verde parpadeante

1 parpadeo por segundo = Un dispositivo compatible está conectado al SNE mediante el puerto USB-2.

Apagado

No hay ningún dispositivo conectado.

FC BUS-1

Verde

Parpadeo

1 parpadeo por segundo = transmisión de datos con comunicación normal a través de FC BUS-1

Encendido

Los motores de red están definidos en FC BUS-1, pero ninguno se está comunicando. Solo el SNE está transmitiendo.

Apagado

Sin transmisión de datos

FC BUS-2

Azul

Parpadeo

1 parpadeo por segundo = transmisión de datos con comunicación normal a través de FC BUS-2

Encendido

Los motores de red están definidos en FC BUS-2, pero ninguno se está comunicando. Solo el SNE está transmitiendo.

Apagado

Sin transmisión de datos

FC EOL-1

Amarillo

Encendido si está conectado

Encendido estable = la terminación de final de línea está activada para FC BUS-1

Apagado si no está conectado

Apagado = la terminación de final de línea está desactivada para FC BUS-1

FC EOL-2

Amarillo

Encendido si está conectado

Encendido estable = la terminación de final de línea está activada para FC BUS-2

Apagado si no está conectado

Apagado = la terminación de final de línea está desactivada para FC BUS-2