Secuencia de prueba de indicadores LED durante el arranque - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Durante el arranque, el motor de red inicia una autocomprobación automática para verificar si la unidad funciona correctamente. Tras conectarla a la fuente de alimentación se produce la siguiente secuencia de encendido de los indicadores LED:

  • El LED HEARTBEAT emite un destello azul/púrpura cuando se inicia el motor de red.
  • El LED FAULT se ilumina en color rojo fijo durante unos 30 segundos y después se apaga.
  • Los LED USB-1 y USB-2 emiten un destello verde cuando se conecta un dispositivo compatible a cualquiera de los puertos USB. Los LED cambian a rojo fijo cuando se conecta un dispositivo no compatible. Los LED se apagan si no hay ningún dispositivo conectado.