Pestaña Summary - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE16 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11
Language
Español (España)

La pestaña Summary (Figura 1) de la IU de SMP proporciona una vista rápida del estado de los objetos y elementos actuales del sitio.

Seleccione, arrastre y suelte un objeto desde el panel de navegación al panel de visualización y haga clic en la pestaña Summary. La primera vez que se hace clic en la pestaña Summary, el SNE solicita el estado de los elementos del panel de visualización (Figura 1). Esta solicitud puede tardar varios minutos.

Para obtener más información y descripciones de los atributos que hay en las pestañas Summary y Diagnostic, consulte Object Help en Metasys® SCT Help (LIT-12011964) o Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) .

Figura 1. Pestaña Summary del motor SNE